7ES02-0406-04

Frequencia

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Puede establecer la frecuencia nominal de la aplicación supervisada.

Hay disponibles cuatro valores para este parámetro:

  • 50 Hz (predeterminado)

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • CC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?