7ES02-0406-04

Configuración de E/S

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Puede configurar los parámetros de repetidor para que se adapten al tipo de información de la salida de repetidor.

Puede acceder a los parámetros de E/S del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Config. E/S.

Los parámetros de E/S son Repet. al. aisl., Repet. al. conf. y Prueba c. repet..

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?