7ES02-0421-03

Configuración del IM400N

Deberá establecer la configuración del IM400N para que el dispositivo funcione según lo previsto.

Realice los siguientes ajustes de red en el IM400N para habilitar la compatibilidad con el dispositivo:

NOTA: Si restablece la configuración del IM400N a los valores de fábrica, tendrá que volver a realizar estos ajustes.

  1. Seleccione Menú > Ajustes > Red.
  2. Establezca los valores de los siguientes parámetros de red y guárdelos:
    Parámetro Valor
    Aplic. Circ.Pot. o Circ. Cont.
    Buscando IFL12
    Adapt. V. Ninguno o PHT1000
    NOTA: Consulte el manual del usuario del IM400N para obtener más información sobre la modificación de parámetros.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?