VIGED310022DE-04

Isolationsalarm- (Isol. Alarm) und Isolationsvoralarm-Ansprechwerte (Vor- Alarm)

Sie können die Isolationsalarm- und Isolationsvoralarm-Ansprechwerte gemäß dem Isolationsgrad der Anwendung, die Sie überwachen, einstellen.

Parameter Zulässige Werte Standardwert
Isol. Alarm (Isolationsalarm-Ansprechwert) 0,5...500 kΩ 1 kΩ
Vor- Alarm (Isolationsvoralarm-Ansprechwert) 1 kΩ...1 MΩ Inaktiv

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, ruft es die letzten aufgezeichneten Isolationsvoralarm- und Isolationsalarm-Ansprechwerte ab.

HINWEIS: Der Isolationsvoralarm-Ansprechwert muss immer höher als der Isolationsalarm-Ansprechwert sein.

Ein Isolationsalarm wird gelöscht, wenn der Isolationsgrad 20 % des vorstehenden Ansprechwerts erreicht.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?