VIGED310022DE-04

Montage

Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts Folgendes:

  • Die Befestigungsplatte muss eine Stärke zwischen 0,8 und 3,2 mm aufweisen.

  • Aus der Platte muss ein Quadrat mit den Maßen 92 x 92 mm herausgeschnitten werden, damit das Gerät installiert werden kann.

  • Es dürfen keine Klemmenblöcke an der Einheit angeschlossen sein.

  1. Fügen Sie das Gerät in den Ausschnitt der Befestigungsplatte ein, indem Sie das Gerät leicht nach vorne neigen.
  2. Stecken Sie die 3 Federklemmen je nach Dicke der Befestigungsplatte folgendermaßen in die Befestigungsnuten:
    Stärke der Befestigungsplatte Zu verwendende Befestigungsnuten

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    (0.031 in ≤ X ≤ 0.079 in)

    2 mm < X ≤ 3,2 mm

    (0.079 in < X ≤ 0.126 in)

  3. Nehmen Sie die Verdrahtung vor und führen Sie die Klemmenblöcke wie im jeweiligen Schaltplan gezeigt (siehe Schaltplan) und entsprechend dem betreffenden Gerätetyp (siehe Hardware-Übersicht) ein.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?