VIGED310022DE-04

Hardware-Übersicht

IM10 und IM20 verfügen über 3 bzw. 5 Klemmblöcke (Bezeichnung A bis E).

A Einspeisungsanschluss-Klemmenblock
B Hilfsspannungsversorgungsanschluss-Klemmenblock
C Isolationsalarmrelais-Klemmenblock
D Modbus-Kommunikations-Klemmenblock ( IM20)
E Einspeisungshemmungseingangs-Klemmenblock ( IM20)
F Kontextmenü-Tasten
G Betriebs-LED
H Isolationsalarm-LED
I Display
J Taste Menu zum Aufrufen des Hauptmenüs
K Taste Esc zur Rückkehr zum vorherigen Menü oder zum Abbrechen einer Parametereingabe
L Seriennummer
M Produkt-Katalognummer (IMD-IM10 oder IMD-IM20)

Handelsbezeichnung des Geräts

Modell Handelsbezeichnung
IM10 IMD-IM10
IM20 IMD-IM20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?