VIGED310022DE-04

Demontage

  1. Trennen Sie die Klemmenblöcke vom Gerät.
  2. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher (≤ 6,5 mm) und drücken Sie den Verrieglungsmechanismus nach unten, um das Gerät zu lösen.
  3. Heben Sie das Gerät an, um es aus der DIN-Schiene zu entfernen.
  4. Schließen Sie die Klemmenblöcke wieder an und vergewissern Sie sich, dass die korrekten Positionen am Gerät eingehalten werden (siehe Hardware-Übersicht).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?