VIGED310022DE-04

Einspeisungsausschluss

Gilt für IM20.

Der Einspeisungsausschluss wird verwendet, um sicherzustellen, dass nicht mehr als ein IM20 in ein und dasselbe Netz einspeist.

Das IM20 speist eine Niederfrequenz in das Netz ein. In einem Netz mit mehreren Einspeisungsleitungen darf – je nach Position des Leistungsschalters – nicht mehr als ein IMD in das Netz einspeisen.

Dieser Einspeisungsausschluss wird vom Hemmungseingang des IM20 verwaltet, der an den Hilfskontakten der Leistungsschalter angeschlossen ist.

Der Einspeisungshemmungseingang kann für die Verwendung eines Schließer-Kontakts (die Einspeisung wird aktiviert, wenn der Kontakt offen ist, bzw. deaktiviert, wenn der Kontakt geschlossen ist) oder eines Öffner-Kontakts (die Einspeisung wird aktiviert, wenn der Kontakt geschlossen ist, bzw. deaktiviert, wenn der Kontakt offen ist) konfiguriert werden. Der Standardwert lautet „Schließer“.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?