VIGED310022DE-04

Isolationsalarm-Relaisquittierung (Fehlerrel. best.)

Sie können die Isolationsalarm-Relaisquittierung gemäß der am Relais angeschlossenen Lasten einstellen.

Wenn die Relais an Lasten angeschlossen sind (z. B. Hupen oder Leuchten), wird empfohlen, diese externen Signalgeräte zu deaktivieren, bevor das Isolationsniveau wieder über die eingerichteten Ansprechwerte ansteigt. Das kann durch Drücken der Quittierungstaste im Isolationsalarm-Zustand geschehen.

In bestimmten Netzkonfigurationen muss diese Art der Quittierung verhindert werden, da die Relais nur dann erneut ausgelöst werden sollen, wenn das Isolationsniveau über die eingerichteten Ansprechwerte ansteigt. Das geschieht, indem der entsprechende Parameter geändert wird.

Die zulässigen Werte für diesen Parameter lauten EIN und AUS. Der Standardwert lautet EIN.

Um das Alarmquittierungsrelais einzustellen, wählen Sie Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Fehlerrel.best > EIN aus.

Um das Alarmquittierungsrelais auszuschalten, wählen Sie Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Fehlerrel.best > AUS aus.

Das Gerät überwacht die Isolation des nicht geerdeten Stromnetzes gemäß dem folgenden Zeitdiagramm:

Alarmquittierungsrelais EIN

1 Im Stromnetz wird ein Isolationsfehler erkannt.
2 Sobald T (Alarmzeitverzögerung) verstrichen ist, wechselt das Gerät zum Isolationsalarmstatus. Das Isolationsalarmrelais schaltet um und die Alarm-LED leuchtet auf.
3 Drücken Sie auf die Taste , um den Isolationsalarm zu quittieren. Das Isolationsalarmrelais kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück.
4 Wenn der Isolationsfehler korrigiert wurde, schaltet das Isolationsalarmrelais zur Bestätigung, dass der Isolationsfehler gefunden wurde, für 3 Sekunden um (Beispiel: Die Leistungsschalter werden geöffnet, um den Isolationsfehler zu finden).
5 Das Gerät kehrt in den normalen Zustand zurück.

Alarmquittierungsrelais AUS

1 Im Stromnetz wird ein Isolationsfehler erkannt.
2 Sobald T (Alarmzeitverzögerung) verstrichen ist, wechselt das Gerät zum Isolationsalarmstatus. Das Isolationsalarmrelais schaltet um und die Alarm-LED leuchtet auf.
3 Drücken Sie auf die Taste , um den Isolationsalarm zu quittieren. Das Isolationsalarmrelais kehrt nicht in seinen ursprünglichen Zustand zurück.
4 Der Isolationsfehler ist behoben. Die Alarm-LED erlischt. Das Gerät kehrt in den normalen Zustand zurück.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?