Alarmereignis-Datensätze
-
Ein „primärer“ Datensatz, der erstellt wird, wenn der Isolationsalarm bzw. der präventive Isolationsalarm auftritt. Er enthält den Isolationswert.
-
Ein „sekundärer“ Datensatz, der erstellt wird, wenn der Isolationsalarm bzw. der präventive Isolationsalarm aufgehoben wird. Er enthält die Ereignisart (quittierter Isolationsalarm, transienter Isolationsalarm, präventiver Isolationsalarm).
Beschreibung eines Ereignisdatensatzes im Protokoll
Register | Einheit | Typ | Bereich | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Word 1 | – | Uint16 | 1...65535 | Ereignisdatensatz-Nummer |
Word 2 Word 3 Word 4 Word 5 |
– | Uint64 | – | Zeitstempelung des Ereignisses (mit dem gleichen Code wie für Produkt-Datum/-Uhrzeit) |
Word 6 Word 7 |
– | Uint32 |
|
Datensatz-Bezeichnung:
|
Word 8 Word 9 Word 10 Word 11 |
– | Uint64 | – |
In Abhängigkeit von der Datensatzart (primär oder sekundär):
|
Word 12 | – | Uint16 | 1...65534 |
Bezeichnung des primären/sekundären Datensatzes für das Ereignis:
|
Beispiel für ein Ereignis
Die nächsten 2 Datensätze beziehen sich auf einen Beispiel-Isolationsalarm, der am 1. Oktober 2010 um 12:00 Uhr auftrat und um 12:29 Uhr quittiert wurde.
Datensatznummer: 1
Adresse | Register | Einheit | Typ | Wert | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Hex | Dez | Hex | ||||
20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | Datensatznummer |
20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 |
|
Datum, an dem der Isolationsalarm auftrat (1. Oktober 2010, 12:00 Uhr) |
20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 |
|
Datensatz-Bezeichnung:
|
20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohm | Uint64 | 10000 | Isolationswiderstandswert zum Zeitpunkt des Isolationsalarms |
20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | Bezeichnung des sekundären Datensatzes für das Ereignis |
Datensatznummer: 2
Adresse | Register | Einheit | Typ | Wert | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Hex | Dez | Hex | ||||
20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | Datensatznummer |
20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 |
|
Datum, an dem der Isolationsalarm quittiert wurde (1. Oktober 2010, 12:29 Uhr) |
20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 |
|
Datensatz-Bezeichnung:
|
20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | Wert des Isolationsalarm-Registers zum Zeitpunkt der Isolationsalarm-Quittierung |
20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | Bezeichnung des sekundären Datensatzes für das Ereignis |