VIGED310022DE-04

Angaben zu Betriebs- und Alarm-LEDs

Die beiden zweifarbigen Anzeigeleuchten auf dem Front-Bedienfeld geben den aktuellen Status des Geräts an.
EIN-LED Alarm-LED Beschreibung
Gerät ist ausgeschaltet
blinkt langsam Gerät ist eingeschaltet, kein Isolationsfehler erkannt
blinkt langsam Gerät ist eingeschaltet, Voralarm erkannt
blinkt langsam Gerät ist eingeschaltet, Isolationsfehler erkannt
blinkt langsam blinkt Gerät ist eingeschaltet, transienter Isolationsfehler erkannt
Gerät ist eingeschaltet, aber weist eine Fehlfunktion auf
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?