Parameteränderung über das Display
Weitere Informationen zur Strukturierung der Menüs finden Sie unter Vigilohm IM10-Menü und Vigilohm IM20-Menü.
Um den Wert eines Parameters zu ändern, verwenden Sie eine der beiden folgenden Methoden:
-
Wählen Sie ein Element (Wert und Einheit) aus einer Liste aus.
-
Ändern Sie einen numerischen Wert Ziffer für Ziffer.
Bei den folgenden Parametern kann der numerische Wert geändert werden:
-
Datum
-
Uhrzeit
-
Kennwort
-
Modbus-Adresse (IM20)
Wert aus einer Liste auswählen
Wenn Sie einen Wert aus einer Liste auswählen wollen, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-Menütasten, um durch die Parameterwerte zu scrollen, bis Sie den gewünschten Wert gefunden haben. Drücken Sie anschließend auf OK, um den neuen Parameterwert zu bestätigen.
Numerischen Wert ändern
Der numerische Wert eines Parameters besteht aus Ziffern. Standardmäßig ist die Ziffer ganz rechts ausgewählt. Um einen numerischen Wert zu ändern, verwenden Sie die Menütasten folgendermaßen:
Parameter speichern
Wenn Sie den geänderten Parameter bestätigt haben, gibt es zwei Möglichkeiten:
-
Wenn der Parameter korrekt gespeichert wurde, zeigt der Bildschirm Gespeichert an und kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.
-
Wenn der Parameter nicht korrekt gespeichert wurde, zeigt der Bildschirm Außerhalb des Bereichs an und der Bearbeitungsbildschirm bleibt aktiv. Ein Wert wird als außerhalb des gültigen Bereichs liegend betrachtet, wenn er als unzulässig klassifiziert wird oder wenn es mehrere voneinander abhängige Parameter gibt.
Eintrag abbrechen
Um den aktuellen Parametereintrag abzubrechen, drücken Sie auf die Taste Esc. Der vorherige Bildschirm wird angezeigt.