VIGED310022DE-04

Beispiel: Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen

Sie können den Einspeisungsausschluss zur Überwachung von zwei Einspeisungsleitungen verwenden.
Wenn Dann

  • D1 ist geschlossen und

  • D2 ist offen

Beide Geräte sind aktiv:

  • Gerät Nr. 1 überwacht die Netzisolation.

  • Gerät Nr. 2 überwacht die Isolation der Verbindung von Transformator 2 nur bis D2.

  • D1 ist offen und

  • D2 ist geschlossen

Beide Geräte sind aktiv:

  • Gerät Nr. 1 überwacht die Isolation der Verbindung von Transformator 1 bis D1.

  • Gerät Nr. 2 überwacht die Netzisolation.

  • D1 ist geschlossen und

  • D2 ist geschlossen

  • Gerät Nr. 1 überwacht die Netzisolation.

  • Gerät Nr. 2 muss gesperrt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?