VIGED310022DE-04

Isolationsalarmrelais (Isol. alarm rel.)

Sie können den Isolationsalarm-Relaismodus je nach Isolationsstatus einstellen.

Um die Einstellungen aufzurufen, wählen Sie Menü > Einstellungen > E/A-Konfig aus.

  • Parameter: Relais

  • Zulässige Werte: Ausfallsicher/Standard

  • Standard: Ausfallsicher

Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen deaktiviert (stromlos geschaltet):

  • Es wird ein Isolationsfehler erkannt.

  • Das Produkt hat eine Fehlfunktion.

  • Die Hilfsspannung der Spannungsversorgung wird versehentlich unterbrochen.

  • Wenn der Isolationsfehler verschwindet, wird das Isolationsalarmrelais 3 Sekunden lang aktiviert. So kann der Fehler leichter gefunden werden, wenn die Methode verwendet wird, bei der jeder Leistungsschalter der Reihe nach geöffnet wird. Da sich die Leistungsschalter in einiger Entfernung vom Gerät befinden können, können Sie mit Hilfe des hörbaren Signals den Fehler aus der Ferne identifizieren und verorten.

HINWEIS: Wenn die Alarmrelais-Quittierung AUS ist, wird das Isolationsalarmrelais nicht für 3 Sekunden aktiviert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?