VIGED310022DE-04

Geräteübersicht

Das Gerät ist ein digitales Isolationsüberwachungsgerät (IMD) für nicht geerdete Niederspannungs-Versorgungsnetze. Das Gerät überwacht die Isolation eines Stromnetzes und meldet alle Isolationsfehler, sobald sie auftreten.

Das IMD legt zwischen dem Stromnetz und der Erdung eine niederfrequente AC-Spannung an, um in komplexen Anwendungen eine genaue Isolationsüberwachung zu ermöglichen. Die Isolation wird dann anhand des zurückgesendeten Stromwerts bewertet. Diese Methode wird für alle Stromnetzarten verwendet – AC, DC, kombiniert, gleichgerichtet, mit einem drehzahlvariablen Antrieb usw.

IM10 und IM20 weist die folgenden Merkmale auf:

  • Isolationswiderstandsanzeige (R)

  • Erkennung von Isolationsfehlern gemäß eines konfigurierbaren Ansprechwerts

IM20 weist diese zusätzlichen Merkmale auf:

  • Ableitkapazitätsanzeige (C) mit zugehöriger Impedanz (Zc)

  • Kommunikation über das Modbus-RS-485-Protokoll

  • Einspeisungshemmung über logischen Eingang

  • Isolationsfehler-Protokoll

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?