VIGED310022DE-04

R- und C-Messwert-Szenarios

Widerstand und Kapazität Ihres Stromnetzes wirken sich auf die Messwerte des Geräts aus.

Das nachstehende Diagramm enthält den Isolationswiderstand R und die Ableitkapazität C des Stromnetzes.

Die folgenden Situationen können bei einer Installation eintreten. Die grauen Pfeile repräsentieren die bevorzugte Route für das IMD-Einspeisungssignal.

R- und C-Wert Entsprechender Schaltplan Auswirkung auf Messwerte Bedeutung von R Bedeutung von C
R schwach (bei einem Fehler) Der Großteil des Einspeisungssignals fließt in R. Für die Dauer des Isolationsfehlers ist der R-Messwert fehlerhaft. Die Messung von C ist schwierig, insbesondere wenn C schwach ist. Wesentliche Messung für die Installation. Wenn ein Isolationsfehler vorliegt, ist die Messung von C nicht wichtig.
Mittlerer C-Wert, mittlerer R-Wert Das Einspeisungssignal wird zwischen R und C geteilt. R und C können korrekt gemessen werden. Wesentliche Messung für die Installation. Wesentliche Messung für die Installation.
R und C hoch Das in R einfließende Einspeisungssignal ist schwach. Die Messung von R wird schwierig und bei sehr hohen C-Werten sogar unmöglich. C wird korrekt gemessen. Ein korrekter Messwert für R ist nicht wichtig, da sich das Netz in einem guten Zustand befindet. Wesentliche Messung für die Installation. Ein übermäßig hoher C-Wert entspricht den maximalen Grenzwerten eines IT-Netzes. Werte über 60 μF (150 μF bei einer Filterzeit von 160 Sekunden) liegen außerhalb des Produkt-Betriebsbereichs und das Produkt fällt aus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?