VIGED310022DE-04

Informationssymbole

Die Symbole im Informationsbereich des LCD-Displays liefern Informationen wie etwa das derzeit ausgewählte Menü und den Isolationsalarmstatus.

The following table is profiled. Check for row profiling before updating any content
Symbol Beschreibung
Hauptmenü
  • Netzwiderstand (in Abwesenheit eines Isolationsfehlers)

  • Messwertparameter-Menü

Fehlerprotokoll-Menü (IM20)
Einstellungsparameter-Menü und -Untermenü
Anzeigesprache-Auswahlmenü
Produktidentifikation
  • Anzeige eines Isolationsalarms

  • Anzeige eines Isolationsvoralarms

  • Anzeige eines transienten Alarms

Check for IFL12H row profiling

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?