警报事件记录
-
发生绝缘警报或变压器警报时创建的“主”记录。其中包含绝缘值、变压器负载或变压器温度传感器的状态。
-
绝缘警报或变压器警报消失时创建的“辅助”记录。其中包含事件类型(已确认绝缘警报、过载或过热消失事件)。
日志中事件记录的说明
寄存器 | 单位 | 类型 | 范围 | 描述 |
---|---|---|---|---|
字 1 | – | Uint16 | 1...65535 | 事件记录编号 |
字 2 字 3 字 4 字 5 |
– | Uint64 | – | 事件的时间标记(使用与产品日期/时间相同的代码) |
字 6 字 7 |
– | Uint32 |
|
记录识别码:
|
字 8 字 9 字 10 字 11 |
– | Uint64 | – |
根据记录类型(主或辅助):
|
字 12 | – | Uint16 | 1...65534 |
事件的主/辅助记录识别码:
|
事件的示例
下面的 2 条记录为发生在 2010 年 10 月 1 日中午 12:00,并在下午 12:29 得到确认的绝缘警报的示例。
记录编号:1
地址 | 寄存器 | 单位 | 类型 | 值 | 描述 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十进制 | 十六进制 | 十进制 | 十六进制 | ||||
20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | 记录编号 |
20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 |
|
绝缘警报发生的日期(2010 年 10 月 1 日,中午 12:00) |
20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 |
|
记录识别码:
|
20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | 欧姆 | Uint64 | 10000 | 绝缘警报时的绝缘电阻值 |
20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | 事件的辅助记录识别码 |
记录编号:2
地址 | 寄存器 | 单位 | 类型 | 值 | 描述 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十进制 | 十六进制 | 十进制 | 十六进制 | ||||
20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | 记录编号 |
20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 |
|
绝缘警报确认的日期(2010 年 10 月 1 日,中午 12:29) |
20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 |
|
记录识别码:
|
20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | 确认绝缘警报时绝缘警报寄存器的值 |
20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | 事件的辅助记录识别码 |