VIGED310023ZH-06

示例应用:IM10-H 和 HRP

安装在医疗场所的 IM10-H 和 HRP 示例

因为 HRP 安装在手术室中,监控系统可以搜集和显示与电气设备产生的绝缘警报有关的所有信息。

HRP 与手术室机柜的连接如下图所示:

HRP 连接原理如下图所示:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?