VIGED310023PT-06

Exemplo de aplicação: IM10-H e HRP

Um exemplo de IM10-H e HRP instalados nas dependências médicas.

Como o HRP é instalado na sala de operação, o sistema de monitorização pode reunir e exibir todas as informações relacionadas aos alarmes de isolação geradas pela instalação elétrica.

A conexão do HRP com o gabinete da sala de operação é ilustrada na seguinte imagem:

O princípio de conexão do HRP é ilustrado na seguinte imagem:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?