VIGED310023FR-06

Exemple d’application : IM10-H et HRP

Exemple avec IM10-H et HRP installés dans les locaux médicaux.

Le HRP étant installé dans la salle d’opération, le système de surveillance peut recueillir et afficher toutes les informations relatives aux alarmes d’isolement générées par l’installation électrique.

Le schéma suivant représente la connexion du HRP à l’armoire de salle d’opération :

Le schéma suivant représente le principe de connexion du HRP :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?