VIGED310023ES-06

Ejemplo de aplicación: IM10-H y HRP

Ejemplo de instalación de IM10-H y HRP en un local de uso médico.

Debido a que el HRP se instala en el quirófano, el sistema de supervisión puede cotejar y mostrar toda la información relativa a las alarmas de aislamiento que genera la instalación eléctrica.

La conexión del HRP con el armario del quirófano se ilustra en la figura siguiente:

El principio de conexión del HRP se ilustra en la figura siguiente:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?