VIGED310023ES-06

Ejemplo de aplicación: IM15H / IM20-H, HRP y supervisor

Ejemplo de instalación del IM15H / IM20-H y HRP en un local de uso médico junto con el supervisor conectado por comunicación Modbus.

Además de las funciones del IM10–H, el IM15H / IM20-H se utiliza para transferir los fallos del transformador al HRP. Mediante la comunicación Modbus (IM20-H), el personal de quirófano o de mantenimiento dispone de la información siguiente:

  • Valor de aislamiento

  • Nivel de carga del transformador

  • Alarmas de aislamiento y de transformador

  • Eventos con sello de fecha y hora

En la figura siguiente se ilustra el HRP, el armario del quirófano y la conexión del supervisor:

El principio de conexión del HRP se ilustra en la figura siguiente:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?