VIGED310023FR-06

Exemple d’application : IM15H / IM20-H, HRP et superviseur

Exemple avec IM15H / IM20-H et HRP installés dans les locaux médicaux, avec superviseur connecté par liaison Modbus.

En plus des fonctionnalités de l’appareil IM10-H, l’appareil IM15H / IM20-H permet de transférer les défauts de transformateur au HRP. Par le biais de la liaison Modbus (IM20-H ), le personnel de salle d'opération ou le personnel de maintenance dispose des informations suivantes :

  • Valeur d’isolement

  • Niveau de charge du transformateur

  • Alarmes d’isolement et de transformateur

  • Événements horodatés

La figure suivante représente la connexion du HRP, de l’armoire de salle d’opération et du superviseur :

Le schéma suivant représente le principe de connexion du HRP :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?