VIGED310023PT-06

Exemplo de aplicação: IM15H/IM20-H, HRP e supervisor

Um exemplo de IM15H/IM20-H e HRP instalados em dependências médicas com o supervisor conectado por meio da comunicação Modbus.

Além dos recursos do IM10-H, o IM15H/IM20-H é usado para transferir as falhas do transformador para o HRP. Ao usar a comunicação Modbus (IM20-H ), são fornecidos à equipe da sala de operação ou à equipe de manutenção:

  • Valor de isolação

  • Nível de carga do transformador

  • Alarmes de isolação e transformador

  • Eventos com marcação de data e hora

A conexão do HRP, do gabinete do centro cirúrgico e do supervisor é ilustrada na seguinte imagem:

O princípio de conexão do HRP é ilustrado na seguinte imagem:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?