VIGED310023ZH-06

示例应用:IM15H / IM20-H、HRP 和监控器

安装在医疗场所带有通过 Modbus 通信连接的监控器的 IM15H / IM20-H 和 HRP 示例。

除了 IM10-H 的功能外,IM15H / IM20-H 用于将变压器故障转移到 HRP。通过使用 Modbus 通讯 (IM20-H),可向手术室工作人员或维修人员提供:

  • 绝缘值

  • 变压器的负载水平

  • 绝缘和变压器报警

  • 带时间戳的事件

HRP、手术室机柜和监控器连接如下图所示:

HRP 连接原理如下图所示:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?