VIGED310023PT-06

Visão geral do dispositivo

Trata-se de um dispositivo de monitorização de isolação (IMD, Insulation Monitoring Device) digital para sistemas de energia não aterrados de baixa tensão. O dispositivo monitora a isolação de um sistema de energia e notifica quaisquer falhas de isolação assim que elas ocorrem.

O IMD aplica-se à tensão de CA de baixa frequência entre o sistema de energia e o aterramento para fornecer monitorização precisa de isolação em aplicações complexas. A isolação é, então, avaliada com base no valor de corrente retornado. Esse método é usado para todos os tipos de sistemas de energia – CA, CC, combinado, retificado, com variador de velocidade, etc.

O IM10-H, IM15H e IM20-H oferece os seguintes recursos:

  • Exibição da resistência (R) da isolação

  • Detecção de falhas de isolação de acordo com um limiar configurável

  • Detecção de uma conexão perdida (aterramento ou injeção)

O IM15H e IM20-H oferece estes recursos adicionais:

  • Registro de falhas de isolação

  • Monitorização do transformador:

    • Exibição da corrente de carga para secundário (como uma porcentagem)

    • Acionamento de um alarme com base no limiar (como uma porcentagem de corrente nominal)

    • Alarme de temperatura (contato bimetal)

O IM20-H oferece comunicação por meio do recurso de protocolo Modbus RS-485.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?