VIGED310023FR-06

Vue d’ensemble de l’appareil

Le produit est un appareil de surveillance d’isolement (IMD, Insulation Monitoring Device) numérique pour réseaux électriques basse tension non mis à la terre. L’appareil surveille l’isolement d’un réseau électrique et notifie les défauts d’isolement dès qu’ils surviennent.

L’IMD applique une tension CA basse fréquence entre le réseau électrique et la terre pour assurer une surveillance précise de l’isolement dans les applications complexes. L’isolement est ensuite évalué d’après la valeur de courant renvoyée. Cette méthode peut être utilisée avec tous les types de réseau électrique : CA, CC, combinés, rectifiés, avec entraînement à vitesse variable, etc.

Les modèles IM10-H, IM15H et IM20-H offrent les fonctionnalités suivantes :

  • Affichage de la résistance d’isolement (R)

  • Détection des défauts d’isolement selon un seuil configurable

  • Détection d’une connexion perdue (masse ou injection)

Les modèles IM15H et IM20-H offrent les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

  • Journal des défauts d’isolement

  • Surveillance du transformateur :

    • Affichage du courant de charge pour le secondaire (en pourcentage)

    • Déclenchement d’une alarme selon un seuil (en pourcentage du courant nominal)

    • Alarme de température (contact bilame)

Le modèle IM20-H permet la communication par le protocole Modbus RS-485.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?