Descripción general del dispositivo
El IMD aplica tensión de CA de baja frecuencia entre el sistema de alimentación y la tierra para proporcionar una supervisión de aislamientos precisa en aplicaciones complejas. Posteriormente, el aislamiento se evalúa sobre la base del valor de intensidad devuelto. Dicho método se utiliza para todos los tipos de sistema de alimentación: de CA, de CC, combinados, rectificados, con variador de velocidad ajustable, etc.
El IM10-H, el IM15H y el IM20-H poseen las siguientes características:
-
Visualización de resistencia de aislamiento (R)
-
Detección de fallos de aislamiento a partir de un umbral configurado
-
Detección de pérdida de conexión (tierra o inyección)
El IM15H y IM20-H ofrecen estas funciones adicionales:
-
Registro de fallos de aislamiento
-
Supervisión de transformadores:
-
Visualización de la intensidad de carga del secundario (en porcentaje)
-
Activación de una alarma según umbral (como porcentaje de la intensidad nominal)
-
Alarma de temperatura (contacto bimetálico)
-
El IM20-H ofrece comunicación a través de la función del protocolo Modbus RS-485.