设备概述
IMD 在电力系统和接地点之间施加低频交流电压,以在复杂应用中提供准确的绝缘监控。然后根据返回的电流值评估绝缘。此方法适用于所有电力系统类型 - 交流、直流、组合、整流、变速驱动器等。
IM10-H、IM15H 和 IM20-H 具有下列功能:
-
绝缘电阻显示 (R)
-
根据可配置的阈值检测绝缘故障
-
检测丢失的连接(接地或注入)
IM15H 和 IM20-H 具有下列附加功能:
-
绝缘故障日志
-
变压器监控:
-
显示次级负载电流(百分比)
-
基于阈值的警报触发(作为额定电流的百分比)
-
温度报警(双金属触点)
-
IM20-H 通过 Modbus RS-485 协议功能提供通信。