VIGED310023ES-06

Descripción general del hardware

El IM10-H, el IM20-H y el IM15H incluyen 3, 6 y 5 bloques de terminales, respectivamente (identificadores A a F).

A Bloque de terminales de conexión de inyección
B Bloque de terminales de conexión de la fuente de alimentación auxiliar
C Bloque de terminales del repetidor de alarma de aislamiento (IM10-H) / Bloque de terminales del repetidor de alarma de aislamiento y del transformador de aislamiento (IM15H / IM20-H)
D Bloque de terminales de la entrada de 1 A o 5 A del TI para medir la intensidad del secundario del transformador de aislamiento (IM15H / IM20-H)
E Bloque de terminales de comunicación Modbus (IM20-H)
F Bloque de terminales de la entrada bimetálica para supervisar la temperatura del transformador de aislamiento (IM15H / IM20-H)
G Botones de menú contextual
H Indicador LED de funcionamiento
I Indicador LED de alarma de aislamiento
J Botón de Menú para acceder al menú principal
K Botón Esc para volver al menú anterior o cancelar la introducción de un parámetro
L Pantalla
M Número de serie
N Número de catálogo de producto (IMD-IM10-H, IMDIM15H o IMD-IM20-H)

Referencia comercial del dispositivo

Modelo Referencia comercial
IM10-H IMD-IM10-H
IM20-H IMD-IM20-H
IM15H IMDIM15H
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?