VIGED310023FR-06

Vue d’ensemble du matériel

Les modèles IM10-H, IM20-H et IM15H comportent respectivement 3, 6 et 5 borniers (identifiants A à F).

A Bornier de connexion d’injection
B Bornier de connexion de l’alimentation auxiliaire
C Bornier de relais d’alarme d’isolement (IM10-H) / Bornier de relais d’alarme d’isolement et de transformateur d’isolement (IM15H / IM20-H)
D Bornier de l’entrée 1 A ou 5 A du TC pour mesurer le courant secondaire du transformateur d’isolement (IM15H / IM20-H)
E Bornier de communication Modbus (IM20-H)
F Bornier pour le bilame de surveillance de la température du transformateur d’isolement (IM15H / IM20-H)
G Boutons de menu contextuel
H Voyants LED de fonctionnement
I Voyant LED d’alarme d’isolement
J Touche Menu pour afficher le menu principal
K Touche Esc pour revenir au menu précédent ou annuler une entrée de paramètre
L Afficheur
M Numéro de série
N Référence catalogue des produits (IMD-IM10-H, IMDIM15H ou IMD-IM20-H)

Référence commerciale de l’appareil

Modèles Référence commerciale
IM10-H IMD-IM10-H
IM20-H IMD-IM20-H
IM15H IMDIM15H
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?