VIGED310023PT-06

Visão geral do hardware

O IM10-H, o IM20-H e o IM15H apresentam 3, 6 e 5 blocos terminais, respectivamente (identificadores A a F).

A Bloco terminal da conexão da injeção
B Bloco terminal da conexão da fonte de alimentação auxiliar
C Bloco terminal do relé do alarme de isolação (IM10-H)/Bloco terminal do transformador de isolação e do relé do alarme de isolação (IM15H/IM20-H)
D Bloco terminal da entrada 1 A ou 5 A do TC para medição da corrente secundária do transformador de isolação (IM15H/IM20-H)
E Bloco terminal da comunicação Modbus (IM20-H)
F Bloco terminal para a entrada bimetal para monitorização da temperatura do transformador de isolação (IM15H/IM20-H)
G Botões do menu contextual
H LED operacional
I LED do alarme de isolação
J Botão Menu para ir até o menu principal
K Botão Esc para retornar ao menu anterior ou cancelar uma entrada de parâmetro
L Display
M Número de série
N Número de catálogo do produto (IMD-IM10-H , IMDIM15H ou IMD-IM20-H)

Referência comercial do dispositivo

Modelo Referência comercial
IM10-H IMD-IM10-H
IM20-H IMD-IM20-H
IM15H IMDIM15H
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?