VIGED310023ZH-06

硬件概述

IM10-HIM20-HIM15H 分别带有 3、6 和 5 个端子板(标识为 A 到 F)。

A 注入连接端子板
B 辅助电源连接端子板
C 绝缘报警继电器端子板 (IM10-H) / 绝缘报警继电器和绝缘变压器端子板 (IM15H / IM20-H)
D CT 的 1 A 或 5 A 输入端子板,用于测量绝缘变压器的次级电流 (IM15H / IM20-H)
电能 Modbus 通信端子板 (IM20-H)
F 用于监控绝缘变压器温度的双金属输入端子板 (IM15H / IM20-H)
G 上下文菜单按钮
H 运行指示灯
I 绝缘警报指示灯
J 菜单按钮进入主菜单
K Esc 按钮返回上一级菜单或取消参数输入
L 显示屏
M 序列号
产品目录号(IMD-IM10-HIMDIM15HIMD-IM20-H

设备产品物料号

型号 产品物料号
IM10-H IMD-IM10-H
IM20-H IMD-IM20-H
IM15H IMDIM15H
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?