7FR02-0423-03

Temporisation d’alarme d’isolement (Délai Al. Isol.) et temporisation d’alarme d’isolement préventive (Délai Al. Prév.)

Dans certaines applications, il peut être nécessaire de retarder le déclenchement d’une alarme le temps que certaines machines finissent de démarrer, sans quoi des alarmes fautives risqueraient d’être déclenchées. Vous pouvez définir une temporisation seuil pour filtrer ces alarmes erronées.

La temporisation seuil est un filtre temporel. Cette temporisation peut être utilisée dans des systèmes électriques difficiles pour éviter les fausses alarmes d’isolement et d’isolement préventives. L’appareil ne signalera que les défauts d’isolement qui persistent plus longtemps que la durée programmée

Paramètre Valeurs autorisées Valeur par défaut
Délai al. isol. (Temporisation d’alarme d’isolement) 0 s…120 mn 0 s
Délai al. prév. (Temporisation d’alarme d’isolement préventive) 0 s…120 mn 0 s
NOTE: La configuration de la temporisation d’alarme d’isolement préventive n’est pas affichée lorsque le seuil d’alarme d’isolement préventive est sur OFF.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.