绝缘警报延迟时间(绝缘警报延迟)和预防性绝缘警报延迟时间(预防性警报延迟)
在某些应用中,您可能希望在某些机器启动时延迟触发警报,否则可能会触发错误警报。您可以设置阈值延迟以过滤这些错误警报。
阈值延迟是时间过滤器。此延迟可用于恶劣的电气系统中,以避免虚假的绝缘警报和预防性绝缘警报。如果故障持续时间不超过设置的延迟,则设备不会报告绝缘故障。
| 参数 | 允许值 | 默认值 |
|---|---|---|
| 绝缘警报延迟(绝缘警报延迟时间) | 0 秒...120 分钟 | 0 秒 |
| 预防性警报延迟(预防性绝缘警报延迟时间) | 0 秒...120 分钟 | 0 秒 |
注: 当预防性绝缘警报阈值设置为关时,不显示预防性绝缘警报延迟时间设置。