Loc.
Vous pouvez utiliser l’appareil avec un localisateur de défaut d’isolement automatique ou manuel pour localiser le défaut d’isolement.
Vous pouvez utiliser le localisateur de défaut d’isolement IFL12MCN – Localisateur de défaut d’isolement à 12 canaux avec afficheur à cristaux liquides (indication pour 12 canaux avec affichage R, C et Zc) et un relais de sortie (référence commerciale : IMDIFL12MCN).
Vous pouvez utiliser les localisateurs de défauts d’isolement manuels XRM : Voir Localiser les défauts d’isolement manuellement.
Quatre valeurs sont disponibles pour ce paramètre :
| Valeur | Utilisation recommandée |
|---|---|
| Alarme (par défaut) | L’appareil injecte un courant de localisation de défaut lorsqu’une alarme d’isolement est détectée et compatible avec les appareils XD301, XD312, XD308C et XRM. |
| Al.Prév. | L'appareil injecte un courant de localisation de défaut lorsqu'une alarme d'isolement préventive est détectée et compatible avec les appareils XD301, XD312, XD308C et XRM. |
| OFF | L’appareil n’injecte pas de courant de localisation de défaut. |
| IFL | L’appareil injecte un courant de localisation de défaut lorsqu’une alarme d’isolement est détectée et compatible avec l’appareil IFL12MCN. |