定位
您可以将设备与自动绝缘故障定位器或手动绝缘故障定位器一起使用,以定位绝缘故障。
您可以使用 IFL12MCN(带 LCD 显示屏和一个输出继电器的十二通道绝缘故障定位器(指示 12 个通道的 R、C 和 Zc 的显示屏)(物料参考号:IMDIFL12MCN)绝缘故障定位器。
您可以使用 XRM 手动绝缘故障定位器。请参阅手动定位绝缘故障。
此参数有四个值:
| 值 | 建议值 |
|---|---|
| 警报(默认值) | 当检测到绝缘警报并且与 XD301、XD312、XD308C 和 XRM 设备兼容时,该设备会注入故障定位电流。 |
| 预防性警报 | 当检测到预防性绝缘警报并且与 XD301、XD312、XD308C 和 XRM 设备兼容时,该设备会注入故障定位电流。 |
| 关 | 该设备不会注入故障定位电流。 |
| IFL | 当检测到注入警报并与 IFL12MCN设备兼容时,设备注入故障定位电流。 |