7RU02-0423-03

Экран блокировки инжекции тока

Если активирована функция запрета инжекции тока (то есть параметр Вх. блок. установлен на значение Н.Р.), то отображается следующий экран состояния, который заменяет собой любые системные экраны состояния, которые уже могли отображаться (измерение сопротивления изоляции, сигнал о пробое изоляции или предварительный сигнал о пробое изоляции).

На данном экране можно выполнять следующие действия:

  • Нажмите кнопку Меню для перехода в главное меню.

  • Нажмите кнопки со стрелками для просмотра экрана настроек.

  • Нажмите кнопку T для выполнения автотестирования.

Примечание:

При включении инжекции тока устройством

  • Если параметр Тип запрета имеет значение Внутр., то перед возвратом на стандартный экран контроля изоляции автоматически выполняется автотестирование.

  • Если параметр Тип запрета имеет значение Внешн., то устройство отображает стандартный экран контроля изоляции.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?