7FR02-0423-03

Écran d’inhibition de l’injection

Lorsque la fonction d’inhibition de l’injection est activée (c’est-à-dire lorsque Entrée inhib. est réglé sur NO), l’écran d’état suivant apparaît et remplace l’écran d’état du réseau éventuellement affiché (mesure d’isolement, alarme d’isolement ou alarme d’isolement préventive).

Cet écran permet d’effectuer les actions suivantes :

  • Appuyez sur la touche Menu pour afficher le menu principal.

  • Appuyez sur les flèches pour afficher l’écran des réglages.

  • Appuyez sur la touche T pour exécuter l’autotest.

NOTE:

Si vous activez l’injection de l’appareil :

  • Si la valeur de Type désact. est Int., l’appareil lance automatiquement un autotest avant de revenir à l’écran de surveillance de l’isolement par défaut.

  • Si la valeur de Type désact. est Ext., l’appareil affiche l’écran de surveillance de l’isolement par défaut.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?