RSTP
Beschreibung
Diese Seite zeigt die Diagnosedaten der RSTP-Bridge und die RSTP-Portdetails an.
RSTP-Konfigurationsverfahren
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
---|---|---|
1 |
Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf . |
Das Menü wird geöffnet. |
2 |
Klicken Sie im Menü im Untermenü auf . |
Die Seite wird geöffnet. |
RSTP-Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Einstellung |
---|---|---|
|
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der RSTP-Bridge- und -Porteinstellungen. |
- |
Parameter der RSTP-Bridge-Einstellungen
Parameter |
Beschreibung |
Einstellung |
---|---|---|
|
16-Bit-Priorität die die Bridge-ID bildet. |
0 – 61440 Standardeinstellung: 32768 |
|
Konfiguration BPDU-Emissionsintervall |
1 bis 2Sek. Standardeinstellung: 2Sek. |
|
Zeit, die eine Konfigurations-BPDU gültig bleibt, nachdem sie von der Root-Bridge in STP ausgegeben wurde. In RSTP nicht verwendet. |
6 bis 40Sek. Standardeinstellung: 40Sek. |
|
Wert, der von der Zustandmaschine Port Transmit verwendet wird, um die maximale BPDU-Übertragungsrate zu begrenzen. In der Hello-Zeit werden nicht mehr als Übertragungsanzahl-BPDUs übertragen. |
3 bis 100Nachrichten Standardeinstellung: 6Nachrichten |
|
Verzögerung, die von STP-Bridges verwendet wird, um gesperrte Ports auf Weiterleitung umzustellen. In RSTP nicht verwendet. |
4 bis 30Sek. Standardeinstellung: 21Sek. |
RSTP-Einstellungsparameter für Port 1 und Port 2
Parameter |
Beschreibung |
Einstellung |
---|---|---|
|
8-Bit-Prioritätswert, der Teil einer Port-ID ist |
0 – 240 (in Schritten von 16) Standardeinstellung: 128 |
|
Der Beitrag dieses Ports zu den Pfadkosten der Pfade zur Root-Bridge, einschließlich dieses Ports. |
1 – 200.000.000 je nach Verbindungsgeschwindigkeit Standardeinstellung: 0(Auto) RSTP berechnet den Wert basierend auf der Verbindungsgeschwindigkeit des Ethernet-Ports. Wenn der Wert „Auto“ ist, werden die Kosten mit dem Standardwert basierend auf der Verbindungsgeschwindigkeit festgelegt. Dies bedeutet, für 100Mbit/s ist der Standardwert 200.000, und für 10Mbit/s ist der Standardwert 2.000.000. |