Dépannage : Opérations de contrôle à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission
Définition
Les opérations de contrôle comprennent les commandes d'ouverture et de fermeture de l'appareil à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Impossible de contrôler l'appareil depuis le logiciel EcoStruxure Power Commission connecté à un port Mini USB
|
Description du problème |
Symptôme |
Causes probables |
Solutions |
|---|---|---|---|
|
Impossible d'ouvrir ou de fermer l'appareil. |
Message EcoStruxure Power Commission :
|
Le mode de contrôle de l'appareil est réglé sur Manuel. |
Passez au mode de contrôle Auto. |
|
Message EcoStruxure Power Commission :
|
L'appareil est en mode de contrôle automatique à distance. |
Passez au mode de contrôle automatique local. |
|
|
Le logiciel EcoStruxure Power Commission n'affiche pas l'option voulue. |
Droits d'accès insuffisants. |
Connectez-vous au logiciel EcoStruxure Power Commission en tant qu'administrateur. |
|
|
Message EcoStruxure Power Commission :
|
Le mot de passe est incorrect : erreur de saisie du mot de passe ou droits d'accès de l'utilisateur insuffisants. |
Saisissez de nouveau le mot de passe. En cas de droits d'accès insuffisants, vérifiez la validité du mot de passe auprès de l'administrateur système. |
|
|
Impossible de fermer l'appareil. |
Message EcoStruxure Power Commission :
|
La commande de fermeture est inhibée par IO. |
Activez la commande de fermeture à l'aide du commutateur de sélection raccordé à une entrée numérique du module d'E/S (I=1) |
|
La commande de fermeture est inhibée par une commande provenant du réseau de communication ou du logiciel EcoStruxure Power Commission. |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, sélectionnez le menu et modifiez le paramètre de la valeur à la valeur Désactivée. |
L'inhibition de la fermeture par le module d'E/S n'est pas opérationnelle
|
Description du problème |
Cause probable |
Solution |
|---|---|---|
|
L’appareil peut être fermé lorsque le commutateur de sélection câblé sur une entrée numérique du module IO est défini sur Inhibit (I4=0). |
Le paramètre MicroLogic X de est désactivé. |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, dans le menu , dans , changez la valeur du paramètre pour l’. |
Impossibilité de contrôler l'appareil depuis le logiciel EcoStruxure Power Commission connecté par une interface EIFE, IFE ou IFM
|
Symptôme |
Causes probables |
Solutions |
|---|---|---|
|
Message EcoStruxure Power Commission :
|
Les commandes de contrôle à distance sont désactivées par le commutateur de verrouillage situé à l'avant de l'interface IFE. |
Placez le commutateur de verrouillage en position Déverrouillé à l'avant de l'interface IFE. |
|
L'interface EIFE est verrouillée par le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, choisissez et modifiez la valeur du paramètre de en . |
|
|
Message EcoStruxure Power Commission :
|
Le mode de contrôle de l'appareil est réglé sur Manuel. |
Passez au mode de contrôle Auto. |
|
Le logiciel EcoStruxure Power Commission n'affiche pas l'option voulue. |
Droits d'accès insuffisants. |
Connectez-vous au logiciel EcoStruxure Power Commission en tant qu'administrateur. |
|
Message EcoStruxure Power Commission :
|
L'appareil est en mode de contrôle automatique local. |
Passez au mode de contrôle automatique à distance. |
|
Message EcoStruxure Power Commission :
|
Le mot de passe est incorrect : erreur de saisie du mot de passe ou droits d'accès de l'utilisateur insuffisants. |
Saisissez de nouveau le mot de passe. En cas de droits d'accès insuffisants, vérifiez la validité du mot de passe auprès de l'administrateur système. |
Vérifications supplémentaires
Si les actions de dépannage indiquées ci-dessus sont sans effet, le problème peut être lié aux opérations mécaniques ou électriques de l'appareil. Consultez les informations de dépannage relatives aux Opérations de contrôle mécanique et Opérations de contrôle électrique.