Diagnostic des messages d'erreur
Séquence de diagnostic
Le tableau suivant décrit la séquence d'actions nécessaires après que l'unité de contrôle MicroLogic X a détecté une erreur. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Identifiez l'erreur détectée. |
|
2 |
Consultez la liste des messages d'erreur et effectuez les actions recommandées. |
|
3 |
Appuyez sur pour acquitter l'erreur et revenir au menu . |
|
4 |
Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour réinitialiser les événements verrouillés. |
Identifier l'erreur détectée
Action recommandée suite à la détection d'erreurs
Le tableau suivant indique l’action à effectuer en fonction du message d’erreur.
|
Code |
Messages d'erreur |
Description de l'erreur |
Action recommandée |
|---|---|---|---|
|
1 à 24 157 190 |
Echec du service - Erreur interne |
L'action demandée a échoué en raison d'une erreur interne. |
Renouvelez l'action qui a entraîné l'erreur. Si le message s'affiche à nouveau, coupez l'alimentation 24 VCC de l'unité de contrôle MicroLogic X puis rallumez-la. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
158 |
Commande rejetée, déjà en cours |
L'unité de contrôle MicroLogic X a détecté des ordres simultanés (module IO et unité de contrôle, par exemple). |
Renouvelez la commande. |
|
169 |
Commande rejetée, déjà demandée |
L'unité de contrôle MicroLogic X est déjà dans l'état demandé. |
Vérifiez que l'unité de contrôle MicroLogic X est dans l'état requis. Dans le cas contraire, réitérez la commande. |
|
174 |
Clé de session invalide |
L'action de requête a échoué parce que la clé de session n'était pas valide. |
Renouvelez l'action qui a entraîné l'erreur. Si le message s'affiche à nouveau, coupez l'alimentation 24 VCC de l'unité de contrôle MicroLogic X puis rallumez-la. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
175 |
Hors du champ de la session |
L'action demandée a échoué parce qu'elle sort de la portée de la session. |
Renouvelez l'action qui a entraîné l'erreur. Si le message s'affiche à nouveau, coupez l'alimentation 24 VCC de l'unité de contrôle MicroLogic X puis rallumez-la. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
176 |
Session déjà ouverte |
L'unité de contrôle MicroLogic X a détecté des sessions de paramètres simultanées (par exemple, EcoStruxure Power Commission et unité de contrôle). |
Appuyez sur pour effacer le message, puis répétez la commande. |
|
177 |
Aucune session n'est ouverte |
Les opérations de soumission/application n'ont pas été exécutées dans le délai de cinq minutes. |
Démarrez une nouvelle session, entrez les paramètres appropriés, puis soumettez et appliquez ces paramètres. |
|
180 |
Bluetooth désactivé Accès au menu Configuration |
La communication Bluetooth Low Energy n'a pas été activée pour l'unité de contrôle MicroLogic X. |
Activez la communication Bluetooth Low Energy à partir du menu de l'unité de contrôle MicroLogic X : Configuration > Communication > Bluetooth. |
Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes autorisées à effectuer les actions recommandées.