Inspection et paramètres MicroLogic X
Inspection visuelle
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Consignez l'identification de l'appareil : nom du poste, nom du tableau, type d'appareil MasterPacT MTZ, modèle MicroLogic X et numéro de série, type MicroLogic X, paramètres de protection. |
|
2 |
Contrôlez que l'appareil est intact, correctement monté et solidement et fixé au tableau. |
|
3 |
Contrôlez la distance d'isolement entre les 3 phases des borniers. |
|
4 |
Vérifiez qu'il ne reste pas de débris à l'arrière du boîtier de l'appareil. |
|
5 |
Contrôlez la connexion et le serrage des bornes de mise à la terre de l'appareil avec les câbles de terre adaptés. |
|
6 |
Contrôlez qu'aucune surface externe n'est endommagée. |
|
7 |
Corrigez toutes les non-conformités, si possible. Toutes les non-conformités de l'équipement doivent être signalées au service de gestion des ressources. |
État des raccordements et des auxiliaires
Contrôlez le montage de l'appareil dans le tableau et vérifiez que les raccordements sont bien serrés (connexion principale et câble auxiliaire).
Contrôlez que tous les auxiliaires et accessoires sont correctement installés :
-
Auxiliaires électriques
-
Borniers
-
Branchements des circuits auxiliaires
Contrôler la compatibilité du micrologiciel
En utilisant la plus récente version du logiciel EcoStruxure Power Commission, vérifiez que le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X et des modules ULP de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU) sont à jour, compatibles entre eux et compatibles avec les Digital Modules installés. Les modules ULP sont des interfaces de communication EIFE, IFE ou IFM, des modules IO et un afficheur FDM121.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Raccordez un PC exécutant EcoStruxure Power Commission au port mini USB situé en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
2 |
Etablissez une connexion. Le logiciel EcoStruxure Power Commission lit les paramètres de l'unité de contrôle. |
|
3 |
Dans EcoStruxure Power Commission, utilisez la matrice Etat du micrologiciel des systèmes pour afficher :
Pour plus d'informations, consulter la documentation EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne. NOTE: Le micrologiciel de l'afficheur FDM121 doit être de version 004.000.009 ou supérieure
pour être compatible avec les unités de contrôle MicroLogic X. Les versions de micrologiciel antérieures doivent être
mises à jour, voir Dépannage.
|
|
4 |
Suivez les actions recommandées pour arriver à un système compatible. |
Paramètres MicroLogic X
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVU
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Contrôlez les paramètres à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Raccordez un PC exécutant EcoStruxure Power Commission au port mini USB situé en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
2 |
Etablissez une connexion. Le logiciel EcoStruxure Power Commission lit les paramètres de l'unité de contrôle. |
|
3 |
Vérifiez que les paramètres lus sur l'unité de contrôle sont compatibles avec l'application prévue. Si nécessaire, corrigez les paramètres à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :
|
|
4 |
Vérifiez que la date et l'heure sont définies. Si nécessaire, définissez-les sur l'écran d'affichage MicroLogic X dans . |
|
5 |
Complétez les données concernant le projet et l'appareil. |
|
6 |
Générez un rapport de projet à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission et enregistrez-le ou imprimez-le, selon vos besoins. |