Réarmer le disjoncteur après un déclenchement provoqué par un incident détecté par les autotests MicroLogic X
Séquence de réarmement
Le tableau suivant présente la séquence d'actions à accomplir après un déclenchement dû à un incident détecté par l'unité de contrôle MicroLogic X. Chaque action est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Identifiez la cause de déclenchement. |
|
2 |
Appuyez sur pour afficher les détails de la cause de déclenchement sur l'écran d'affichage :
|
|
3 |
Consultez la liste d'incidents possibles détectés et effectuez les actions recommandées pour redémarrer après le déclenchement. |
|
4 |
Appuyez sur pour acquitter le déclenchement et revenir au menu . |
|
5 |
|
|
6 |
Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les événements verrouillés. Les voyants de cause de déclenchement et le voyant de service s'éteignent. |
|
7 |
Lorsque le disjoncteur est Prêt à fermer, refermez-le. |
Identifier la cause de déclenchement
|
Voyant Ready |
Voyant de service |
Ecran d'affichage MicroLogic X |
Voyants de cause de déclenchement |
Description |
|---|---|---|---|---|
|
Le voyant Ready est éteint. |
Le voyant de service est rouge fixe. |
![]() |
Tous les voyants sont allumés. |
Incident majeur de l'unité de contrôle MicroLogic X détecté lors d'un auto-test. |
|
Le voyant Ready est vert clignotant. |
Le voyant de service est éteint. |
![]() |
Le voyant Op. est allumé. |
Incident détecté au niveau du disjoncteur pendant l'auto-test. |
Actions recommandées après un déclenchement dû à un incident de MicroLogic X
@writer (07/2020): FYI: if text in ‘Trip message’ column below is different from ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file, it can be because the EventCensus ‘eHMI Description’ has evolved since the last update or it was decided (requester: Marketer JLeconte) to keep a more descriptive text (e.g. avoid abbreviations) for clearer understanding.
Le tableau suivant indique l’action à effectuer en fonction du message de déclenchement.
Pour plus d'informations, consultez les messages d'événement dans le document DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur.
|
Code |
Message de déclenchement |
Description |
Action recommandée |
|---|---|---|---|
|
0x1400 0x1404 0x1405 0x1406 0x1416 |
|
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté un dysfonctionnement majeur de celle-ci. NOTE: Selon le dysfonctionnement détecté, le
disjoncteur se déclenche ou ne se déclenche pas.
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1402 |
|
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté qu'un capteur interne du disjoncteur a été déconnecté. |
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x1403 |
|
L'auto-test de l'unité de contrôle a détecté que le capteur de courant neutre externe du disjoncteur a été débroché. |
Vérifiez la connexion du capteur de courant neutre externe (ENCT). |
|
0x6407 |
|
Le disjoncteur s'est déclenché suite à un résultat non valide du microprocesseur de l'unité de contrôle (Asic). |
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. |
|
0x641F |
|
Le disjoncteur s'est déclenché suite à un dysfonctionnement majeur d'un ou deux capteurs d’alimentation internes du disjoncteur. |
Remplacez le disjoncteur. |







@writer (07/2020): Events are conform to EventCensus 6.78 (08/2019), and latest events to EventCensus 6.89. Text in ‘Trip message’ column below = text in ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file.