DOCA0101FR-09

Dépannage : Opérations de contrôle depuis l'afficheur FDM121

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Définition

Les opérations de contrôle comprennent les commandes d'ouverture et de fermeture de l'appareil émises par l'afficheur FDM121.

Pour plus d'informations sur les opérations de contrôle effectuées depuis l'afficheur FDM121, voir DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - Module d'affichage en face avant pour un disjoncteur - Guide utilisateur dans la section Documents à consulter au début de ce guide.

Impossibilité de contrôler l'appareil depuis l'afficheur FDM121

Description du problème

Symptôme

Causes probables

Solutions

L'afficheur FDM121 n'affiche aucune donnée lorsqu'il est connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X.

L'écran de l'afficheur FDM121 clignote en continu, indiquant un conflit dans l'IMU.

La version de micrologiciel du FDM121 n'est pas compatible avec l'unité de contrôle MicroLogic X.

  1. Retirez l'appareil MasterPacT de l'IMU dans laquelle l'afficheur FDM121 est installé.

  2. Mettez à jour le micrologiciel de l'afficheur FDM121 vers la plus récente version, 004.000.009 ou ultérieure, à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

  3. Connectez à nouveau l'appareil MasterPacT dans l'IMU.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel, voir DOCA0150•• Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes dans la section Documents à consulter au début de ce guide.

Impossible d'ouvrir ou de fermer l'appareil.

Le mode de contrôle de l'appareil est réglé sur Manuel.

Passez au mode de contrôle Auto.

L'appareil est en mode de contrôle automatique à distance.

Passez au mode de contrôle automatique local.

Impossible de fermer l'appareil.

La commande de fermeture est inhibée par le module IO.

Activez la commande de fermeture à l'aide du commutateur de sélection raccordé à une entrée numérique du module IO (I=1).

La commande de fermeture est inhibée par une commande provenant du réseau de communication ou du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, sélectionnez le menu Vérification de l'équipement > Equipements et modifiez le paramètre Inhibition de la fermeture à distance du disjoncteur de la valeur Activée par la communication à la valeur Désactivée.

L'inhibition de la fermeture par le module IO n'est pas opérationnelle

Description du problème

Cause probable

Solution

L’appareil peut être fermé lorsque le commutateur de sélection câblé sur une entrée numérique du module IO est défini sur Inhibit (I4=0).

Le paramètre MicroLogic X de Fermeture du disjoncteur par une entrée numérique est désactivé.

Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, dans le menu Général, dans Inhibition de la fermeture du disjoncteur, changez la valeur du paramètre Autoriser le contrôle par une entrée numérique pour l’Activer.

Vérifications supplémentaires

Si les actions de dépannage indiquées ci-dessus sont sans effet, le problème peut être lié aux opérations mécaniques ou électriques de l'appareil. Consultez les informations de dépannage relatives aux Opérations de contrôle mécanique et Opérations de contrôle électrique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?