A propos du livre
Portée de ce document
L'objectif de ce guide est de fournir aux utilisateurs, aux installateurs et au personnel de maintenance les informations techniques nécessaires à l'exploitation des disjoncteurs MasterPacT™ MTZ2/MTZ3 équipés d'unités de contrôle MicroLogic™ X et des interrupteurs-sectionneurs MasterPacT™ MTZ2/MTZ3 en conformité avec les normes IEC.
Note de validité
Ce guide s'applique aux disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs MasterPacT MTZ2/MTZ3.
Ce guide s'applique aux unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 004.000.000 ou version ultérieure.
Les caractéristiques spécifiques des unités de contrôle MicroLogic Xi sont décrites en annexe au document DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur
Informations en ligne
Les informations indiquées dans ce guide peuvent être mises à jour à tout moment. Schneider Electric recommande de disposer en permanence de la version la plus récente, disponible sur le site www.se.com/ww/en/download.
Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce guide sont également fournies en ligne. Pour accéder aux informations en ligne, accédez à la page d’accueil Schneider Electric à l’adresse www.se.com.
Documents connexes à consulter
| Titre du document | Numéro de référence |
|---|---|
| MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur | |
| Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Communication Modbus - Guide utilisateur | |
| Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Guide de communication IEC 61850 | |
| MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance | |
| MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue | |
| MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteur IEC fixe avec unité de contrôle MicroLogic X ou interrupteur sectionneur - Instruction de service | |
| MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteur IEC débrochable avec unité de contrôle MicroLogic X ou interrupteur-sectionneur - Instruction de service | |
| Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur | |
| Enerlin'X IFE - Serveur de tableau Ethernet - Guide utilisateur | |
| Enerlin'X IFE - Interface Ethernet pour un disjoncteur - Guide utilisateur | |
| Enerlin'X EIFE - Interface Ethernet intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ - Guide utilisateur | |
| Enerlin'X FDM121 - Module d'affichage en face avant pour un disjoncteur - Guide utilisateur | |
| Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes | |
| Enerlin'X FDM128 - Afficheur Ethernet pour huit appareils - Guide utilisateur | |
| Système ULP (norme IEC) - Système ULP (Universal Logic Plug) - Guide utilisateur |
Les marques
QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.
Informations concernant la terminologie inclusive/sensible
Schneider Electric s'efforce de mettre constamment à jour ses communications et ses produits pour respecter ses engagements en matière de terminologie inclusive/sensible. Il se peut malgré tout que nos contenus présentent encore des termes jugés inappropriés par certains clients.