Verrouillage du châssis en position Débroché
Description
Le châssis peut être verrouillé en position Débroché. Dans ce cas, la manivelle d'embrochage ne peut être insérée.
Le châssis peut être verrouillé en position Débroché :
-
Par des cadenas (3 maximum) à manille de 5 à 8 mm.
-
Par des serrures en option.
Les serrures peuvent être utilisées conjointement avec des cadenas.
Le verrouillage du châssis par cadenas est toujours possible, et ne nécessite aucun accessoire supplémentaire.
Verrouillage du châssis grâce à l'accessoire de verrouillage par serrure VSPD
L'accessoire de verrouillage du châssis par serrure peut être monté avec :
-
Une serrure.
-
Deux serrures avec des clés identiques ou différentes.
Il est possible d'installer les types de serrures suivants :
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NVE16142
Verrouillage du châssis par cadenas
Déverrouillage du châssis muni de cadenas
Verrouillage du châssis par serrures
Pour un châssis muni de deux serrures, le verrouillage d'une seule est suffisant pour bloquer le châssis en position Débroché.
Déverrouillage du châssis muni de serrures
Pour un châssis muni de deux serrures, une clé doit être insérée dans chaque serrure pour déverrouiller le châssis.