Fermeture de l'appareil
Conditions de fermeture
Pour fermer l'appareil, les conditions suivantes doivent être remplies :
-
L'appareil est ouvert ().
-
Le ressort d'accumulation d'énergie est armé.
-
L'appareil est prêt à fermer. La mention est affichée.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC
ELECTRIQUE
Ne refermez pas l’appareil sur un défaut électrique.
Dans un premier temps, inspectez l’installation électrique
en aval et réparez-la si nécessaire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Fermer l'appareil
Les tableaux suivants présentent les différentes manières de fermer l'appareil dans les divers modes de contrôle disponibles.
Les méthodes de fermeture de l'appareil qui suivent sont disponibles dans tous les modes de contrôle :
|
Type de fermeture |
Mode de contrôle |
Accessoires |
Action de fermeture |
|
|---|---|---|---|---|
|
Mécanique |
Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance |
– |
Appuyez sur le bouton-poussoir de fermeture situé sur la face avant de l'appareil. L'action de fermeture n'est possible que lorsque les conditions de fermeture sont remplies. |
|
|
Electrique avec BPFE |
Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance |
|
Appuyez sur le bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE situé sur le capot avant. L'action de fermeture prend en compte les conditions internes de fermeture de l'appareil et les conditions externes qui font partie du système de contrôle et de surveillance de l'installation. |
|
|
Bouton-poussoir externe |
Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance |
|
Appuyez sur le bouton-poussoir externe, qui est connecté au déclencheur voltmétrique de fermeture XF via le bornier du client. |
|
Lorsque le mode de contrôle configuré est Auto, la fermeture du disjoncteur peut s'effectuer des manières suivantes.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
|
Type de fermeture |
Mode de contrôle |
Accessoires |
Action de fermeture |
|
|---|---|---|---|---|
|
Via un module IO |
Auto : Local ou Auto : A distance |
|
Fermez le disjoncteur à l'aide de l'application prédéfinie 2 Fonctionnement du disjoncteur du module IO :
Voir DOCA0055•• Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur. |
|
|
Via l'afficheur FDM121 |
Auto : Local |
|
Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur depuis l'afficheur FDM121 connecté localement au disjoncteur via le système ULP. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. |
|
|
Via le logiciel EcoStruxure Power Commission |
Auto : Local |
|
Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission exécuté sur un PC connecté localement au disjoncteur via le port mini USB de l'unité de contrôle MicroLogic X. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. Voir EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne. |
|
|
Via EcoStruxure Power Device application |
Auto : Local |
|
Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur à partir de EcoStruxure Power Device application avec le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT, via la communication sans fil Bluetooth ou une connexion USB OTG. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. |
|
|
Via la communication Modbus |
Auto : A distance |
|
Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur via le réseau de communication Modbus. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. NOTE: Le logiciel EcoStruxure Power
Commission exécuté sur un PC connecté au disjoncteur via
le réseau de communication peut être utilisé pour envoyer
des commandes de fermeture.
|
|
|
Via la communication IEC 61850 |
Auto : A distance |
|
Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur via le réseau de communication IEC 61850. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. |
|
|
Via les pages Web IFE/EIFE |
Auto : A distance |
|
Envoyer une commande de fermeture du disjoncteur à partir de la page Web de contrôle d' IFE/EIFE. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. Consultez le document approprié : |
|
Si l'appareil ne se ferme pas, reportez-vous à la section Dépannage.
Inhiber la fonction de fermeture
La fonction de fermeture peut être inhibée par l'envoi d'une commande via les moyens suivants :
-
Réseau de communication ou logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Module d'E/S
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RESTRICTIONS RELATIVES À L'INHIBITION DE LA FERMETURE
N'utilisez pas l'ordre d'inhibition de la fermeture pour
verrouiller le disjoncteur en position Ouvert.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
L'ordre d'inhibition de fermeture inhibe uniquement les ordres de fermeture autorisés en mode de contrôle Auto. Les ordres de fermeture provenant du bouton-poussoir de fermeture mécanique, du BPFE ou du bouton-poussoir directement relié au déclencheur voltmétrique XF ne sont pas inhibés.
DANGER

AVERTISSEMENT