Fonctionnement de l'appareil
Etat de l'appareil
Les indicateurs situés sur la face avant de l'appareil donnent les informations suivantes :
-
Bouton de réarmement :
-
Enfoncé : l'appareil est fermé ou volontairement ouvert (pas déclenché)
-
Sorti : l'appareil s'est déclenché
-
-
Indicateur de position des contacts principaux : ON ou OFF.
-
Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et Prêt à fermer. Il peut s'agir de l'un des états suivants :
-
Désarmé (pas d'énergie pour fermer le disjoncteur)
-
Armé, pas Prêt à fermer
-
Armé, Prêt à fermer
-

A Bouton de réarmement
B Indicateur de position des contacts principaux
C Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et Prêt à fermer
La combinaison des deux indicateurs donne l'état de l'appareil :
Contacts de signalisation de l'appareil
La position des contacts principaux de l'appareil est indiquée par des contacts de signalisation OF.
Fonction antipompage
Les appareils MasterPacT MTZ disposent d'une fonction antipompage mécanique. En cas de commandes permanentes simultanées de fermeture et d'ouverture, le mécanisme bloque les contacts principaux en position Ouvert. Après un déclenchement suite à un défaut électrique ou une ouverture volontaire à l'aide des commandes manuelles ou électriques, l'ordre de fermeture doit d'abord être interrompu, puis relancé afin de fermer le disjoncteur. Cela évite au disjoncteur de manœuvrer indéfiniment.
Lorsque des fonctions d'exploitation à distance sont utilisées, laissez au moins quatre secondes au motoréducteur MCH pour qu'il arme complètement le ressort d'accumulation d'énergie avant d'actionner le déclencheur voltmétrique de fermeture XF.
Pour éviter que l'appareil ne se ferme prématurément, le contact Prêt à fermer PF peut être connecté en série avec le déclencheur voltmétrique de fermeture XF.
Armer le ressort d'accumulation d'énergie
Le ressort d'accumulation d'énergie doit être suffisamment armé pour fermer l'appareil MasterPacT MTZ :